您好!
我已经将一个 ePWM 模块放置到 Simulink 中并设置一些参数。
(我想 C2833x 用于 TMS320F28335、我是正确的吗?)

现在我要将 ePWM 输出设置为 GPIO 引脚、但在"Hardware setting"->"Hardware Implementation"->"Target hardware resource"下、没有 GPIO 的相关设置

另一方面,请参阅: www.mathworks.com/.../sub-modules-of-epwm-type-1-4.html
可以在同一个窗口中设置 EPWM 输出的 GPIO 映射(下图中的绿色标记)、我想这是由于不同的 C2000器件(?)

我对 C2000处理器和 Simulink 都不熟悉、很抱歉有一个这么简单的问题、非常感谢您的帮助、谢谢。