This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137上的 EEPROM 仿真

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352627/tms320f2800137-eeprom-emulation-on-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137

我已成功将 EEPROM 代码示例从 F28P65x 控制器移植到 F2800137控制器。 我能够从指定的闪存位置写入和读取数据、并且已使用 CCS (Code Composer Studio)中的存储器视图选项进行了验证。 但是、当我重新加载调试会话时、存储在 EEPROM 位置的所有数据都会被擦除。

您能否提供一些解决方案来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arundev:

    您能否尝试此操作:在片上闪存插件(CCS debug view -> Tools -> On-chip flash -> Erase settings)中、 为希望防止擦除的扇区配置擦除保护值。  配置后、在片上闪存插件底部、点击"记住我的设置"按钮。

    这将避免擦除应用程序在之前的会话中编程的 EEPROM 数据。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它起作用了。

    谢谢!