This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:以太网支持

Guru**** 2511665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350464/tmdscncd28388d-ethernet-support

器件型号:TMDSCNCD28388D

我有基于主题控制卡的定制电路板设计。  该控制卡的 标签上印有一个 MAC ID。  TI 如何为这些电路板分配 MAC ID ... 或许有一些明显的东西,我失踪了,因为我不熟悉这个主题领域。

另外、如果我看一下 CCS 示例(特别是 Ethernet_C28x_CONFIG)、我会看到可以配置 GPIO 引脚46和73、但各行都被注释掉。  对于这些引脚、我是否需要注意任何事项?  它们在我的定制电路板上用作通用 I/O。

谢谢!

鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一点时间来了解这一点。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、 我想我已经确定所述的两个引脚(46和73)是不需要的。  我仍然想知道 TI 如何为各个控制卡分配不同的 MAC ID 号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、仍需要一点时间来讨论这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我们的主要以太网专家是 OOO、直到本周结束、但您在 Ethernet.h 中看到过此功能了吗?