This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:查询 ADC 基准电压和信号输入特性

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352262/tms320f28379d-inquiry-regarding-adc-reference-voltage-and-signal-input-characteristics

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DC2000WARE

我希望这条消息能让您满意。 我目前使用的是 LaunchPad 28379D 开发套件、并对其模数转换器(ADC)规格有疑问。

您能否确认28379D 的 ADC 的基准电压是否为3.3伏? 如果是、那么我将询问 ADC 在应用特定信号输入时的行为。

1.如果将振幅为0至3伏特的正弦信号馈入 ADC A、ADC B 或 ADC C、我能指望这些 ADC 的输出始终是3723吗?

2、另外、如果我 向这些 ADC 中的任何一个施加一个幅值为0-3.3伏特的正弦信号、那么这些 ADC 的输出是否始终是4095?

你对这些问题的澄清将大大有助于我的项目开发。 非常感谢您的帮助。

此致、
[Youcef REZIK]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youcef,

    您可以在[c2000ware_BASE_DRIVERTY]\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D\R2.0\中找到 F28379D Launchpad 的原理图。  

    如果您检查到 VREFHI 引脚的连接、您会发现 ADC 使用3V 基准。

    Unknown 说:
    1. 如果将振幅为0至3伏特的正弦信号馈入 ADC A、ADC B 或 ADC C、我可以预期这些 ADC 的输出始终是3723吗?

    您是否想知道峰值 ADC 读数? 您应该希望峰值 ADC 读数达到接近4095、但请注意数据表中记录的 INL、DNL、增益和失调电压误差。

    Unknown 说:
    2. 此外、如果我 向这些 ADC 中的任何一个施加幅度为0-3.3伏的正弦信号、这些 ADC 的输出将始终为4095?

    在 LaunchPad 上、任何高于3.0V 的输入电压都将显示为4095。 如果您要设计自己的电路板、则可以根据需要使用3.3V 作为基准。 有关 VREFHI 范围的信息、请参阅数据表。  

    此致、

    本·科利尔