This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:刚刚安装了 CCS12、现在我的 XDS110调试探针无法正常工作。 请提供帮助。 紧急。

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352525/tms320f28075-just-installed-ccs12-and-now-my-xds110-debug-prob-not-working-please-help-urgent

器件型号:TMS320F28075

嗨、大家好、我刚刚安装了 CCS12并且在 Windows 7中安装的很好。 然后我重新启动并运行 CCS12。 我从 CCS11文件夹导入了 ASM 项目、结果没问题。

然后、我单击我的最新 ASM 项目并选择"Build"。 没问题、然后我点击了"调试"将代码下载到独立的 F28075板上、弹出一个窗口、提示我的 XDS110调试探针中的固件必须升级。 因此我单击了升级、固件升级可以正常工作。 然后我必须重新启动 Windows 7。

已重新启动 CCS12、再次按下调试按钮、并弹出一个窗口、提示

连接到目标时出错:
(错误-267 @ 0x0)
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
JTAG 连接和/或连接设置指定电压电平。
(仿真软件包12.7.0.00105)

在升级 XDS110调试探针的固件之前、我的独立板几个月来一直运行得非常好。 我需要执行什么操作来解决固件问题。

请提供帮助、因为这非常紧急。

非常感谢、希望很快收到您的反馈。

彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很好 我刚刚从 USB 端口拔下 USB 编程电缆、重新启动 CCS12、重新插入 USB 电缆、并按下"调试"按钮、使其再次正常工作。 很抱歉,它吓到了 S。。。。 "我知道了。" 哈哈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    很高兴您能够解决您的问题! 升级调试探针上的固件后、断开并重新连接 USB 电缆通常是一种好方法。 我认为问题不是您安装 CCS12或项目导入造成的。  

    此致、

    扎卡里·弗莱诺