This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:ADCRESULTx:受输入电压影响的 ADCRESULTx 非0值的数量

Guru**** 2756525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352243/tms320f280039-adcresultx-the-number-of-non-0-value-of-adcresultx-affected-by-input-voltage

器件型号:TMS320F280039

大家好、

我使用内部基准电压3.3V、SOC0-5轮询采样。 我非常困惑的测试结果、输入电压值影响 ADCRESULTx 的数量、而 ADCRESULTx 的值不是0。

A12 (SOC3):1.6V 输入、ADCRESULT3-5具有非0值:

A6 (SOC0):1.6V 输入、ADCRESULT0-2具有非0值:

C8 (SOC5):2.5V 输入、 ADCRESULT5、ADCRESULT0-2 :

C8 (SOC5):0.5V 输入  ADCRESULT5、ADCRESULT0 具有非0值:

从测试结果来看、ADCRESULTx 的非0值的数量似乎受输入电压的影响。

为什么会发生这种情况?

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您可以向我发送 ADC SOC/设置配置吗?  导致您观察到的结果的原因。

    谢谢。

    约瑟夫