This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CAN 引导模式是否需要外部晶体振荡器?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354060/tms320f280025c-does-can-boot-mode-require-external-crystal-oscillator

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我将 TMS320F280025C 用于我的项目。 当前设计没有外部晶体振荡器(XTAL)。 在 TRM 的第573页、有一条说明"CAN 引导加载程序使用 XTAL 作为位时钟源、INTOSC2作为系统时钟源"。 由此我可以得出一个结论、如果没有一个外部晶体振荡器、通过 CAN 进行引导是不可能的? 我希望得到这方面的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    是的。  CAN BOOT INIT 假定用户已经连接了一个20MHz XTAL 来为 CAN 引导模式设置位时序。

    此致、

    约瑟夫