This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ADC 精度估算

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353783/tms320f280039c-adc-accuracy-estimation

器件型号:TMS320F280039C

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

参阅此帖子、用户想知道这是否适用于使用内部基准1.65V 的 F28003x?

也就是说、  

因此、精度(未调误差)将为:
(452 + 42 + 22 + 0.52 + 12) 0.5 = 45.235 LSB。


使用下拉列表中的公式计算 ADC 模块的  内部基准电压1.65V

如果这不正确、可以采用任何推荐的方法或公式来计算 ADC 模块的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、;

    是的、TUE 考虑了所有误差、包括线性、偏移、增益。  内部 VREF 的基准误差已包含在增益中、因此我会使用这些数字

     GE = 45

     OE = 5

     INL = 2

     DNL = 1

    TUE 应重新计算为45.33,这与您最初的计算相差不远。  GE 是内部 VREF 中的主要误差。

    此致、

    约瑟夫