This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:ADC:当内部基准电压为2.5V 时、当 ADC IN 未连接任何信号时、ADC 结果值始终为0、而不是随机值。

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350996/tms320f280039-adc-when-internal-reference-voltage-is-2-5v-the-adc-result-value-is-always-0-instead-of-random-value-when-adc-in-is-unconnected-any-signal

器件型号:TMS320F280039

大家好、

内部基准电压为3.3V 时、引脚悬空状态将存在随机波动、而内部基准电压为2.5V 时、采样是正常的、但当引脚处于悬空状态时、ADC 采样值始终为0。

您能给我一些意见吗?

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    这不是预期行为。   这种情况可能发生、SOC 序列可能已经为采样保持电容器充电、这样、当一个悬空引脚被转换时、来自 SH 电容器的残余电荷就是最终被转换的电荷。  您是否对 SOC 时序的准确描述以及 ADC 输入中所连信号的描述、以便我们研究导致这种情况的可能原因?

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    当 ADCIN 未连接、为零值或随机值时、预期不会出现什么行为?

    此致、

    赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您是否碰巧具有 SOC 序列以及什么被连接到 ADC 通道?  我想查看这些信息、以便了解您为什么会得到所看到的结果?  这是在控制卡/LP 上进行的吗?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    I test on F280039 LP、如果使用内部2.5/1.65、当 ADCIN 悬空时、ADCRESULTx 上会有一些随机值。

    感谢您的帮助!

    此致、

    赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    帖子是否与此帖子相关?  您能否为我提供用于设置 ADC 的代码?  我想检查 ADC 是如何设置和配置的。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、相关问题来自同一客户。

    它们使用 ADCA、ADCB 和 ADCC、以下代码用于设置 ADC:

    此致、

    赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    感谢您的澄清。  我还需要了解几件事、以便知道可能会发生什么情况。  您能否检查计时器发出切换信号的频率?  它应该大于采样和转换时间。  另外、在读取结果之前如何轮询转换结束、如何使用中断?  由于未在代码片段中显示此内容、因此我无法知晓事件的可能顺序。

    此致、

    约瑟夫