This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D 对接连接器

Guru**** 2769745 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351488/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-mating-connector

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

C2000 Delfino 开发套件的匹配连接器是否有器件型号? 我所说的 HSEC-180、但对于垂直和水平连接器选项、MPN 都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludvik:

    我们仅具有与控制卡(https://www.ti.com/tool/TMDSHSECDOCK)兼容的 HSEC-180连接器、用于垂直插入控制卡。  

    此致!

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是我要为这个连接器寻找 MPN。 您知道吗?或者在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有关该位置的器件型号、请参阅 C2000ware 的原理图

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_02_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf