This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:我们是将线性11格式转换为线性16格式函数还是库?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350384/tms320f280049c-do-we-have-linear-11-format-convert-to-linear16-format-function-or-libs

器件型号:TMS320F280049C

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。

我们是否有线性11格式转换为线性16格式函数或库? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有此类函数或库可用。  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    在我们的 C2000上实现 PMBus 堆栈的目标、如何通过此格式实现通信? 您能帮助我理解吗? 谢谢。