This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:谁将 RWAIT (等待状态)设置为3?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331133/tms320f28388d-who-is-setting-rwait-waitstates-to-3

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

根据手册、 RWAIT 的默认值为15、我们的应用程序不会修改它。

只要我们闪存应用程序(使用 TI 工具链 C2000 V21.6或 V22.6编译)并立即运行(即不重置电路板和软件)、RWAIT 将保持为3。

不过、我们会体验到、通过在下一次启动时触发目标复位或 CPU 复位(通过 CCS Studio 或 Lauterbach)、将 RWAIT 设置为3。 这有点恼人、因为它会导致不一致的情形、具体取决于应用程序的启动方式。

感谢您的意见。

此致、

伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan:

    我想知道为什么您的应用没有按照工作频率初始化闪存等待状态?   

    在您解释的两种情形中、RWAIT 都设置为3 -哪种情形不一致?  请澄清。

    闪存编程工具将 RWAIT 修改为3。

    此外、BootROM 可能会将其保留为3 (如果需要、我可以检查)。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我想问问。" "只要我们闪存应用程序(使用 TI 工具链 C2000 V21.6或 V22.6编译)并立即运行(即不重置板和软件)、RWAIT 将保持为15。"

    因此、目标复位和闪存之间存在不一致之处、无法在不复位的情况下使用软件运行它。  

    没有任何特殊的原因导致我们不修改默认值15、这只是我们还没有处理的一种情况。  

    是的、请检查 BootROM 是否会影响 RWAIT。

    谢谢!  

    伊万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    出于性能原因、需要按照所有 C2000Ware 示例所示更改 RWAIT。   

    当然、我可以检查 BootROM 代码、并在下周早些时候与您联系。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Vamsi:

    感谢您的答复。

    然而、 我能看到的唯一限制条件是、对于150和200 MHz 之间的频率、RWAIT 应设置为等于或大于3的值。 因此15、虽然我们会降低性能、但应该没有问题。 此外、我要指出的是、在任何情况下、在复位后、RWAIT 最初设置为3、这不是数据表中所述的在完全复位后的预期值。

    对于150和200 mMhz 之间的频率,是否有任何要求?根据哪一个 RWAIT 必须精确设置为3?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    该文档将0xF 表示为硬件默认值。  但是、BootROM 可能会将其保留为所需的值3。

    是的、建议在3等待时使用。

    3等待会给您的应用带来任何问题吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    感谢您的反馈。

    3等待本身不会导致任何特定的问题。

    但是、这里至关重要(也更重要)的一点是、我们的应用程序在运行时具有的等待状态值与预期的默认值不同、因此它超出了我们的控制范围。 此外、当我们刷写应用程序并让其立即运行时、我们需要15个等待、而在目标复位后、需要3个等待。 您能解释一下这种不同的行为吗?  

    此外、是否可以确切地知道 rts2800*.lib 在初始化阶段如何影响时钟、等待状态等的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我需要一些更多信息来进一步分析这一点: 您的应用是否使用 C2000Ware 中提供的闪存初始化例程来配置闪存等待状态(如我们所有器件示例中所示)?  或者您的应用是否未按照应用的需要进行任何配置?   

    无论 BootROM 是否配置了等待状态、用户应用程序都应该根据应用程序的需要配置器件。   

    如果不是 BootROM、闪存编程实用程序还会根据刷写过程的需要配置器件(TI 闪存实用程序将恢复到0xF 的默认值)-因此、所有应用程序都根据应用程序的需要配置器件。  请检查一次申请、并告知我。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    以下是我对您的问题的解答:

    "您的n´t 是否配置了闪存等待状态"->我们不配置闪存等待状态。

    "如果不是 BootROM、闪存编程实用程序还会根据刷写过程的需要配置器件"->我尝试了使用 CCS 和 Lauterbach 刷写我们的应用程序。 在两个没有复位的情况下、我观察到15次等待。 执行一个复位(POR、XRS、CPU 复位)后、我观察到一个3等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们的 BootROM 团队截至11点不可用。

    如示例所示、请更新您的应用以包含闪存初始化。   

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    ´re 我期待从你的 BootROM 团队获得反馈,一旦他们回来.

    谢谢!

    此致、

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    好的、我现在暂停该主题。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们的 BootROM 团队确认它们会在引导结束时将 RWAIT 值恢复为默认值。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 BootROM 将 RWAIT 更改为3、然后将其恢复到15? 恢复默认值失败是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、BootROM 将更改、然后恢复到15。   

    它不应该失败。

    由于此帖子已关闭一个月:如果您想进一步讨论此帖子、请打开新帖子。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西