This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 Code Composer Studio 中增强代码可读性:自定义字体和颜色方案

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352742/tms320f28388d-enhancing-code-readability-in-code-composer-studio-customizing-fonts-and-color-scheme

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我正在寻求有关在 Code Composer Studio (CCS)环境中调整字体和颜色方案的帮助。

我已成功地通过导航至首选项->编辑器->语法颜色来修改代码的颜色。 然而,我遇到了区分不同层次的嵌套结构的困难,因为"内部部分"仍然是白色的,给人一种未知名称的印象。

请提供以下方面的指导:

  1. 自定义嵌套结构内部部分的颜色以提高清晰度。
  2. 适用于暗色模式的现有最佳色彩方案的建议、我可以将这些方案无缝集成到 CCS 设置中。

此致、

维尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Wilko,

    Unknown 说:
    我通过导航到"首选项"->"编辑器"->"语法颜色"成功修改了代码的颜色[/报价]

    这确实是代码语法突出显示的任何现有选项所在的位置。 我不确定嵌套结构定制方面的粒度级别。 我们只需使用 Eclipse/CDT 文件中已经存在的属性。

    Unknown 说:
    适用于暗色模式且可无缝集成到 CCS 设置中的现有最佳色彩方案的建议。

    我要坦率地说、我们提供的 CCS 黑暗模式主题非常普通、有很大的改进空间。 您可以尝试搜索一些 Eclipse 插件、这些插件可能提供更好的深色主题。

    我还想提一下我们全新 CCS Theia IDE 的可用性、它有更好的暗模式支持。 IDE 基于 VS 代码。

    https://www.youtube.com/watch?v=2Lm5SUdGjdY

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    我下载了 CCS Theia IDE 以了解它的功能、但在安装 Compiler for the CM 时遇到困难。

    在传统的 CCS 中、可以通过"Help"菜单安装新的代码生成工具(CGT)、但我在 CCS Theia 中找不到类似的选项。 我尝试手动下载我在项目中使用的 ARM CGT、并将它安装在工具目录中、但它没有出现在 CCS Theia 中。

    此致、

    维尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将手动下载的 CGT 放在 c:\ti 文件夹中。 Theia 应该从那里拿起它。 如果未刷新、请尝试使用下面的刷新按钮强制刷新:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    真是太快了。 如果我单击"Help->Toggle Developer Tools、有一组错误:

    我可以忽略它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台中可能有一些噪声。 我会忽略这些函数、除非您在使用 IDE 时遇到特定错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请注意、我们将在本月末发布 CCS Theia 1.4.0。 将会有一系列可用性修复和改进(包括用于编辑器中代码突出显示和自动完成等功能的代码解析器)。 请在可用时进行升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定会原谅你的。"

    如何将启动配置集成到 CCS Theia 项目中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将我的启动配置集成到我的 CCS Theia 项目中?

    如果您询问是否在 CCS Theia 中使用现有的 CCS Eclipse 启动配置、则不支持该配置。 启动配置的格式千差万别、无法共享。