This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:为 EtherCAT 从站工程设置 CC Studio 的过程。

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353594/tmdscncd28p65x-procedure-to-setup-cc-studio-for-ethercat-slave-project

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 Code Composer Studio 项目中设置所有依赖项以在 MCU 电路板上编译 EtherCAT Slave 的完整和正确的过程是什么?

已存在的那些并不是针对这个特定电路板的、或者实际上并不是一个循序渐进教程。

特别是如何设置"f28p65x_cpu1_fooe_download_solution"项目、如何设置 EtherCAT 从站堆栈代码?

Thanaks,

谢尔盖.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey

    您是否通读了[c2000ware]\libraries\communications\ethercat\f28p65x\docs 中的文档? 这里有分步说明、可帮助您开始使用此电路板的 echoback 解决方案。 对于 FOE 解决方案、许多步骤是相同的。

    [c2000ware]\libraries\communications\ethercat\f2838x\docs 中包含 适用于 foe 解决方案但适用于不同电路板的说明。 即使如此、大多数指令都是相同的。

    我认为您应该能够将这些文档中的信息结合在一起、从而使 "f28p65x_cpu1_fooe_download_solution"项目正常运行。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、感谢您的回复。

    我必须在我的帖子中更加具体。 大多数示例和步骤都适用于基于 Windows 的开发。 我们在 Red Hat 8 Linux 计算机上运行 Code Composer Studio。

    是否有等效的"ethercat_slave_ssc_and_demo_setup.exe"可在 Linux 上运行、或者通过一些手动步骤重新创建它的一些教程步骤?

    此外、Beckhoff 的 TwinCAT3也是特定于 Windows 的、如果该软件包、是否有 Linux 等效项?

    谢谢。

    谢尔盖.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey

    我不知道是否有 Linux 的 TwinCAT 等效版本、Beckhoff 可能会更好地回答这个问题。

    我听说过客户在各种平台上使用 Acontis for 软件来实现 EtherCAT master、但我不认为他们的解决方案类似于 TwinCAT。

    此致、

    本·科利尔