This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:从闪存运行的多节点 CAN 引导加载程序的参考

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352873/tms320f2800157-reference-for-multi-node-can-bootloader-running-from-flash

器件型号:TMS320F2800157

大家好!

有人能为我指出可用于总线上多个 CAN-FD 器件(每个 F280015x)的引导加载程序的参考引导加载程序或引导加载程序起点吗? 引导加载程序应能够从 CAN-FD 总线读取固件、但每个器件需要使用不同的 CAN ID。 由于我们要处理多个 CAN ID、因此我们无法使用 CAN ROM 引导模式、但需要在闪存中安装一个引导加载程序、以便使每个 F280015x 器件都有自己的 CAN ID。

请告诉我、此类引导加载程序参考是否在其他地方可用。

谢谢!

-冈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您是否有以下方面的更新?

    谢谢!

    -冈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter,

               我们有一个通用的基于 CANFD 的闪存编程工具。 诚然,它使用引导 ROM 中的引导加载程序,它使用一个(单个)固定 ID 进行通信。 总线上的节点始终可以配置为接受此 ID 并更新闪存。 这一点最好通过电话进行讨论、因为其中涉及很多细微差别。