This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:哪些器件具有16个 HRPWM 通道

Guru**** 2386930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354316/tms320f28p550sj-which-devices-have-16-hrpwm-channels

器件型号:TMS320F28P550SJ

大家好、

根据 F28P55x 的数据表、功能说明部分指出有16个高分辨率 ePWM 通道。 但是、在第4节的器件比较中、我没有看到任何具有16个 HRPWM 通道的器件。 您能否确认哪个器件具有16个 HRPWM 通道?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    是的、这是特性部分的一个拼写错误、应该是 HRPWM 的"12"个通道。

    谢谢。
    普拉森