This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P65x

Guru**** 2563930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344965/tms320f28p650dk-f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DK

我之前问了一个有关 F28P65x 的安全 ROM 功能 API 的问题。  ROM 软件专家离开了、然后线程被锁定。  有人能帮忙吗? 是否有任何使用安全 ROM API 的示例代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们目前还没有可供共享的示例代码、但我可以尝试为您创建一个示例。 您能否指定要使用哪个 API?

    此致、
    凯达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、您好!

    感谢您的帮助。

    我将使用 API"cpu1brom_calculateCMAC"尝试验证器件闪存的内容。

    谢谢。

    金江市