This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:C2000Ware5_02_00中 f2800137_pievect.h 不正确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354301/tms320f2800137-f2800137_pievect-h-is-incorrect-in-c2000ware5_02_00

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

在最新的 C2000ware 5_02_00中、 device_support\f280013x\headers\include\f280013x_pievect.h 文件没有中断4.3条目。 您能确认此更改吗?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    请查看 TRM 中的 pie 通道映射表、我们没有中断4.3的条目。

    请告诉我 TRM 中是否还有其他地方提到过这个问题。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    请参阅早期版本 C2000Ware 中的文件 device_support\f280013x\headers\include\f280013x_pievect.h。 对于不存在的中断、我们添加了一个保留条目。 例如 PIE20_reserved_INT。 在最新的 C2000ware 中、已从文件中删除此条目。 该保留条目用于4.3中断。

    谢谢。

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    感谢您提出这个问题。 我将创建一个 JIRA 以添加4.3中断的保留条目。

    这些更改将添加到下一个 C2000Ware 版本中。

    谢谢

    阿斯温