This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:使用 ePWM XLink 的示例

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354064/tms320f28379s-examples-that-uses-epwm-xlink

器件型号:TMS320F28379S

尊敬的 Champs:

我阅读了以下应用手册: 利用新型 ePWM 功能进行多相控制。 它提到了一个参考设计 TIDA-00961、但它似乎不再存在(我找不到它任何地方)。

我想知道是否有另一个使用 ePWM XLink 的示例?

此致、

基恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    是、已删除 TIDA-00961参考设计。

    我们没有任何现成的示例来展示 EPWMXLINK 功能的用例、但有一个 driverlib 函数、您可以直接在 EPWM 初始化中使用、实施起来没有困难。 请在 epwm.h 文件的以下代码片段中找到:

    //*****************************************************************************
    //
    //! Sets the EPWM links.
    //!
    //! \param base is the base address of the EPWM module.
    //! \param epwmLink is the ePWM instance to link with.
    //! \param linkComp is the ePWM component to link.
    //!
    //! This function links the component defined in linkComp in the current ePWM
    //! instance with the linkComp component of the ePWM instance defined by
    //! epwmLink. A change (a write) in the value of linkComp component of epwmLink
    //! instance, causes a change in the current ePWM linkComp component.
    //! For example if the current ePWM is ePWM3 and the values of epwmLink and
    //! linkComp are EPWM_LINK_WITH_EPWM_1 and EPWM_LINK_COMP_C respectively,
    //! then a write to COMPC register in ePWM1, will result in a simultaneous
    //! write to COMPC register in ePWM3.
    //! Valid values for epwmLink are:
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_1  - link current ePWM with ePWM1
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_2  - link current ePWM with ePWM2
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_3  - link current ePWM with ePWM3
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_4  - link current ePWM with ePWM4
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_5  - link current ePWM with ePWM5
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_6  - link current ePWM with ePWM6
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_7  - link current ePWM with ePWM7
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_8  - link current ePWM with ePWM8
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_9  - link current ePWM with ePWM9
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_10  - link current ePWM with ePWM10
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_11  - link current ePWM with ePWM11
    //!   - EPWM_LINK_WITH_EPWM_12  - link current ePWM with ePWM12
    //!
    //! Valid values for linkComp are:
    //!   - EPWM_LINK_TBPRD   - link TBPRD:TBPRDHR registers
    //!   - EPWM_LINK_COMP_A   - link COMPA registers
    //!   - EPWM_LINK_COMP_B   - link COMPB registers
    //!   - EPWM_LINK_COMP_C   - link COMPC registers
    //!   - EPWM_LINK_COMP_D   - link COMPD registers
    //!   - EPWM_LINK_GLDCTL2  - link GLDCTL2 registers
    //!
    //! \return None.
    //
    //*****************************************************************************
    static inline void
    EPWM_setupEPWMLinks(uint32_t base, EPWM_CurrentLink epwmLink,
                        EPWM_LinkComponent linkComp)
    {
        //
        // Check the arguments
        //
        ASSERT(EPWM_isBaseValid(base));
    
        uint32_t registerOffset;
        registerOffset = base + EPWM_O_XLINK;
    
        //
        // Configure EPWM links
        //
        HWREG(registerOffset) =
            ((HWREG(registerOffset) & ~((uint32_t)EPWM_XLINK_TBPRDLINK_M << (uint32_t)linkComp)) |
            ((uint32_t)epwmLink << (uint32_t)linkComp));
    }
    

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allison、

    感谢您的支持。

    此致、

    基恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Kien! 暂时关闭此主题帖。 如果您遇到问题、请随时打开另一篇文章。

    此致、

    艾里森