This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CLA 程序迁移至 C28x

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353613/tms320f2800137-cla-program-migration-to-c28x

器件型号:TMS320F2800137

您好、

客户将 F28035与 CLA 长期使用。 我们现在看到有机会从 F28035迁移到 F280013、CLA 代码如何迁移到 F280013? 我们可以简单地将 CLA 的十六进制添加到 C28中、如下所示:

0 003eab0e _Cla1funcsLoadEnd ~0 003ea224 _Cla1funcsLoadStart。  

或者必须在 C28内核中重写代码?  

谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    F280013x 没有 CLA 模块、因此他们需要为 C28内核重新编写代码。 在大多数情况下、CLA 比 C28x 内核具有更严格的限制、因此移植到 C28x 不应该像移植到 C28x 那么困难。 但是、C28x 内核与 CLA 解释数据类型的方式存在一些重要差异、需要注意。 下面列出了这些函数:

    CLA 软件开发指南 中列举了两个内核之间的一些差异、并进一步探讨了这些类型差异。

    他们的现有 CLA 代码在做什么? 移植的困难实际上取决于他们使用的 CLA 的什么功能。  

    此致、

    德拉尼