This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:hex2000实用程序和 uniflash

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352814/tms320f280025c-hex2000-utility-and-uniflash

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

如何使用 hex2000实用程序合并两个应用程序十六进制文件?

或者、您知道任何支持字寻址且可用于合并两个应用程序十六进制文件的实用程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogini:

    我们将在一两天内进行审查并与您联系。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogini:

    最简单的方法是通过 CCS 将两个文件加载到闪存。  

    然后、从 CCS 调试器的内存窗口中以您需要的格式下载内存内容。

    使用 Save Memory 选项、如下所示。

    选择所需的格式。

    并提供地址范围。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    感谢您的答复。 我们目前仅使用此过程。 但现在对于最新的软件版本、我们通过代码锁定存储器。

    因此、由于我们必须先解锁存储器、现在连接调试器是一个耗时的过程。

    我们是否有任何工具可以合并与 uniflash 兼容的两个文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Yogini;下周我将与团队讨论并和你联系。

    快速问题:解锁操作是否与在闪存插件 GUI 中提供密码和解锁操作相同?

    谢谢。此致、

    瓦姆西