This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:CPU 不启动

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353633/tms320f28384d-cpu-does-not-start-up

器件型号:TMS320F28384D

大家好!

在以下情况下、CPU 无法启动的原因是什么?

・μ s 后、1.2V 在大约200ms 后启动。
当输入外部复位大约530ms 后、CPU 不会启动。

・μ s 后、1.2V 在大约200ms 后启动。
当外部复位在大约700ms 后被输入时、CPU 上升。

・3.3V 时、转换率为3.3mV/us、1.2V 时、转换率为6mV/us。
3.3V 电压不符合数据表中的值、但查看数据表内容、似乎没问题。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

如果无法满足最低压摆率要求、必须在 VDDIO 和 VDD 上使用监控器来保持 XRSn 为低电平

直到 VDD 超过最小工作电压、以确保器件正常运行。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

波形如下图所示。

我将把原理图发送给私人消息。

CPU 为什么在530ms 后无法启动?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C2000支持团队:

    您有任何更新吗?

    此致、

    伊藤