This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:TMDSCNCD28P65X controlCARD -适用于 Linux 的 EtherCAT 从站堆栈?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354711/tmdscncd28p65x-tmdscncd28p65x-controlcard----ethercat-slave-stack-for-linux

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们正在使用 TMDSCNCD28P65X 评估板开发应用| TI.com 、并且正在使用 Linux 环境来实现 CCS。 我们无法从 C2000ware 加载示例、因为我们 没有 EtherCAT 从站堆栈代码。  要访问 Linux 版本的从站堆栈、我们的组织似乎必须成为 EtherCAT 技术小组的成员? 这真的很必要吗? TI 是否有任何方法可以提供 Linux 堆栈?

或者、如果我们切换到 Windows 开发环境、是否提供从站堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    TI 不允许分发从站栈代码、因此您需要成为任何平台上的 ETG 成员。

    此致、

    本·科利尔