请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 团队成员
客户尝试将 PFC 控制逻辑从 C28x 移到 CLA、但他们发现、当将相同的 C 代码放入.c 文件和.cla 文件时、.cla 中的代码大小比.c 中的代码大得多、后者可在.map 文件中找到。
我还可以使用"cla_ex4_pwm_control"演示来测试此问题、只需添加一些简单的函数、然后单击"build"。
问题包括:
1.为什么会有差别?
2、如何优化 CLA 代码以使代码大小尽可能小。
谢谢、此致
乔
4月25日。