尊敬的 Champ:
我要求我的客户检查 EPWM 配置(在向上向下模式下)以触发 ADC SOC 事件时序。
我的客户希望定期使用 CMPC (EPWM_SOC_A )和 CMPD (EPWM_SOC_B)更新 ADC SOC 事件触发时序、并在每次控制环路中计算 CMPC 和 CMPD 的新值。
与专家确认配置后、我们正在考虑 配置
ePWM_setADCTriggerSource (ePWMx_BASE、ePWM_SOC_A、ePWM_SOC_TBCTR_U_CMPC) 和
EPWM_setADCTriggerSource (ePWMx_BASE、EPWM_SOC_B、EPWM_SOC_TBCTR_U_CMPD)和
此外、使用 CMPC 和 CMPD 同时进行写入、并在 CTR = 0时进行全局加载、从而 分别通过 CMPC 和 CMPD 实现不同的 ADC SOC 事件触发点。
我们是否缺少任何配置,或者我们需要考虑任何情况以在此处添加更多代码?
谢谢。此致、
约翰尼