This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 CCS12.4中适用的 CCXML 在 ccs12.7中不适用

Guru**** 2549070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354298/tms320f28p650dk-ccxml-that-worked-in-ccs12-4-does-not-work-in-ccs12-7

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

在 CCS12.4中工作的 F28P65x 器件的 CCXML 文件在 CCS12.7中不起作用。 在12.7中运行的缓存不在 CCS12.4中运行。 我看到 CCXML 中的 drivers/tixds510cla1已更改为 drivers/tixds510cla2 。 这是否有意为之?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    在 CCS12.7中、 对于 F28P65x 器件、它将更新为 drivers/tixds510cla2。

    这是一个有效的更改。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会破坏向后兼容性。 旧版 CCS 中的 CCXML 在12.7中不起作用、在12.7中起作用的 CCXML 在12.4中不起作用。 展望未来、它是  tixds510cla2还是它会被更改?

    我在 F280013x CCXML 方面也遇到了类似的问题。 有一个中间版本只能在 CCS 12.2中工作,然而,在12.4和更高版本的旧版本工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这中断了向后兼容性。 旧版 CCS 中的 CCXML 在12.7中不起作用、在12.7中起作用的 CCXML 在12.4中不起作用。 以后它是  tixds510cla2还是会被更改?

    这是有意为之、不会更改。 对可能造成的不便深表歉意。

    此致!

    马瑞安