This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:全局加载/ DBRED + DBFED / CMPB 问题

Guru**** 2536820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354255/tms320f280049c-global-load-dbred-dbfed-cmpb-questions

器件型号:TMS320F280049C

香榭丽舍:

我的客户询问此问题:

  问题1: 在049 TRM 的第18.7/1933页中,有一个"全局负载支持"部分。

     问题是:当我们 在零点上激活全局加载时、(DBRED 和 DBFED)的值是否在下一阶段更新?

     PLZ 确认。

  问题2. 如果我们激活全局加载、使用 CMPA/CMPB 执行相移、且更新频率等于 PS 频率、我们有什么限制吗? 这会产生"意外波形"吗?

PLZ 确认。

谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         问题是:当我们 在零点上激活全局加载时、(DBRED 和 DBFED)的值是否在下一阶段更新?

    [/报价]

    如果您在 ZRO 点上加载、应该相应地更新 DBRED 和 DBFED 值。 本应用手册提到、如果在 DB 计数器正在计数时 DBRED/DEBUFED 加载了一个新的影子值、则您将在下一个 PWM 边沿中看到延迟。 由于您在 ZRO 点加载、我认为您不会遇到此问题。 此注意事项适用于当前应用 DBRED/DBFED 期间尝试加载的情况。

      问题2. 如果我们激活全局加载、使用 CMPA/CMPB 执行相移、且更新频率等于 PS 频率、我们有什么限制吗? 这会产生"意外波形"吗?

    [/报价]

    如果您使用 CMPA/CMPB 进行相移、从器件是否与主 PWM 同步? 你是否实现了相移? 如果是、请确保考虑 TBPHS 何时大于新的 CMP 值、这样就不会错过任何事件。

    此致!

    马瑞安

    [/quote]