请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
TI 声称使用 FCL 时的电流环路执行时间约为1us。
我将 Simulink 用于代码生成、需要约16us (启用 TMU 时)。
如何能够接近1us?
有 Clarke/parke、PI、逆向 Clarke/parke、SVM 生成。 - 1us 这意味着所有这些计算需要200个指令?
这是由于 CLA 上的某种局部变量计算导致的吗? (但在并行节中似乎什么都不能做来加快速度、所有这些计算都需要按顺序完成)。
只想知道 TMS320f283x 有哪些特性使其可以在200条指令下执行:Clarke/parke、PI、逆向 Clarke/Park、SVM gen、这样我就可以在 Simulink 中复制它、其中可能只有8-9us。
此致、
亚当