This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:快速电流环路问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355226/tms320f28379d-fast-current-loop-question

器件型号:TMS320F28379D

您好!

TI 声称使用 FCL 时的电流环路执行时间约为1us。

我将 Simulink 用于代码生成、需要约16us (启用 TMU 时)。

如何能够接近1us?

有 Clarke/parke、PI、逆向 Clarke/parke、SVM 生成。 - 1us 这意味着所有这些计算需要200个指令?

这是由于 CLA 上的某种局部变量计算导致的吗? (但在并行节中似乎什么都不能做来加快速度、所有这些计算都需要按顺序完成)。  

只想知道 TMS320f283x 有哪些特性使其可以在200条指令下执行:Clarke/parke、PI、逆向 Clarke/Park、SVM gen、这样我就可以在 Simulink 中复制它、其中可能只有8-9us。

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    FCL 示例对实现进行了一些优化、正如您所说、CLA 还卸载了 CPU 的带宽以执行控制任务。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢