This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:帮助设置 LAUNCHXL-F2800157 +BOOSTXL-DRV8323RS 组合

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, BOOSTXL-DRV8323RS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1332521/tms320f2800157-q1-help-to-set-the-launchxl-f2800157-boostxl-drv8323rs-combination

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RSLAUNCHXL-F2800157

我想使用这两个套件LAUNCHXL º C 至 F2800157 DRV8323RS组合起来,实现低压电机的无传感FOC控制。但是没有找到2800157的launchpad与BOOSTXL º C DRV8323RS组合使用的设置方式的指导手册(主要是关于 º C 至 º C

LAUNCHXL-4.2 μ F2800157的设置)。有知道的吗?

我想结合使用这两个套件 LAUNCHXL-F2800157 +BOOSTXL-DRV8323RS 来实现低压电机的无传感器 FOC 控制。 但是、未找到关于如何使用 BOOSTXL-DRV8323RS 设置 LaunchPad 的2800157指导手册(主要介绍 LAUNCHXL-F2800157设置)。 任何人都知道?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、没有用于通用电机控制实验的 F280015x Launchpad 和 DRV8323RS Booster Pack 的指令集。 我们即将发布一个通用电机控制实验的更新、其中介绍了 F28001的正确配置 3 X、 如果您愿意、我可以提前通过私人消息向您提供哪些信息? 我还会仔细检查 F280015x 的内部开发情况、以查看任何相关项目的状态、并尽快与您联系。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

    编辑: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf 已更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我想提供一份可以参考的配置。 我的主要想法是将 LAUNCHXL-F2800157和 BOOSTXL-DRV8323RS 的硬件设置结合实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winni Long:

    Jason 今天很出色。 请允许他多花一些时间回到你的身边。 感谢您的理解

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK,Mastermind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 e2e 上向您发送了朋友请求。 当您接受时、我将能够向您发送我提到过的文档。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,我似乎接受了,我可以给你发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人消息提供记录。 如果有进一步的跟进问题、请告知我!

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  
    我也对这两个演示有相同的问题、您能否给我发送一份本指南?

    非常感谢!  

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason

    官方网站上的 f280013x 说明手册是否已更新?

    我有一个类似的问题、您能给我发送一份副本吗?

    此致、

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    如果有人想知道、在另一个窗口中、我目前正在查看一个电子邮件主题、在我写这篇文章时、指南的更新正在完成。 应该很快就会发布。

    也就是说,我仍在发送草稿版,直到它实际发布。 约翰尼,请接受我发送给你的朋友邀请!

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩

    编辑: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf 已更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    非常感谢!  

    约翰尼