This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:发送超过16个字的 SPI 数据

Guru**** 2949160 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354723/tms320f2800157-sending-more-than-16-words-of-spi-data

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想知道人们使用哪些选项来发送不带 DMA 的完整 SPI 数据大小的 FIFO、同时还处理用于电机控制的高优先级中断和/或使用 RTOS。 例如、使用一个等待 TxFIFO 清零、然后再发送下一组16个字的信标是很常见的。 我可以考虑使用 C2000上的硬件的其他实现方案。

谢谢。

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    通常、  针对您的应用、建议使用具有 SPI 的 DMA 解决方案。 通过快速搜索、我发现 TI-RTOS 包含可用作目标的 SPI 驱动器( 此处随附指南)。 我将就此事与另一位专家联系并与您联系。

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    一种可能的选择是 TI-RTOS 具有 类似于 FreeRTOS 的队列结构(队列)、可用于同步和可能的另一个缓冲区。

    ~、使用 DMA 的替代方案是处理 x 个每字节中断、最高达1 μ V 25 MHz、但它会 使用相当大的处理器带宽、具体取决于传输的数据量。

    如果您尚未 查看 F280015x 的 C2000Ware SPI 示例以及其他器件(如 F28004x)的 DMA 示例特定示例、请在创建自己的自定义代码时参考。

    谢谢。

    艾什瓦里亚