This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:用于157-Q1的 DCSM 工具

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347091/tms320f2800157-q1-dcsm-tool-for-157-q1

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

香榭丽舍:

  该文档也适用于157-Q1?

  https://www.ti.com/lit/an/spracp8a/spracp8a.pdf?ts = 1712631402837&ref_url=https%253A%252F% 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw % 252FTMS320F28P659DK-Q1

  如果需要、演示代码在哪里?

  如果不是、如何将其迁移到157-Q1?

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    F2838x 的 DCSM 工具与 F280015x 几乎相同。 F280015x 有一些新特性、您可以参阅 TRM、获取有关这些特性的更多详细信息。  DCSM 工具用户指南中的所有核心概念都适用于所有 C2000器件。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好:

    那么、您意味着需要将0coded 移植到0157Q1上?

    客户需要自己移植吗?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    DCSM 安全工具指南并非特定于特定器件、它只是有关如何为任何器件配置 SysConfig 中的 DCSM 工具的指南。 客户在为 F280015x 创建 DCSM 设置时应遵循本指南、但在此过程中如果遇到任何困惑、敬请告知。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好:

    我将在未来几天测试这一点、让我先保持"开放状态"。

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    我将使该线程保持打开状态。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    您有任何更新吗?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好:

    谢谢、此 E2E 主题可以关闭。

    BR RIO