主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
出于产品目的、我需要 通过 xds110或 xds100v3 (闪存和 OTP 存储器)对 TMS320F2837D 进行编程。
当以笔记本电脑作为主机并且我使用 UniFlash 软件时、这种方法效果很好。
我需要执行相同的操作、但只能从 bananapi-m64 (具有 Linux arch=aarch64的 ARM)中执行、无需显示-仅可访问控制台。
我假设我需要针对该 CPU 架构的 uniflash 命令行版本的某种构建版本。
您能告诉我如何开始吗?
此致、
Piotr Romaniuk