This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:应用问题

Guru**** 2957330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355835/tms320f2800157-application-issues

器件型号:TMS320F2800157

您好!

在使用 TMS320F2800157新工程时、请帮助检查是否有任何不合理的原理图。  谢谢!

TZ1和 TZ2是过流和限流中断信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    突出显示的 GPIO 为 AGPIO (可以使用模拟或数字引脚)。 我假设您看到的是随机值。

    您能否确认此函数是否在您的代码中正确启用?

    如果不是、您能说出什么问题吗?

    此致、

    乌坦姆