Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D、 C2000WARE
我想将 PWM (脉宽调制)功能集成到我的 CCS 代码中、以便进行 EtherCAT 通信。 这意味着我要向我的应用添加电机控制或 LED 调光等功能、这些功能通过 PWM 信号进行控制、同时利用 EtherCAT 通信进行数据交换。
是否有 PDF 格式的示例或指导文档提供有关如何将通信文件中的现有主代码集成到 CCS 文件中的指导、从而确保 TwinCAT 和 CCS 之间的顺利通信? 当尝试将现有的 PWM 示例文件添加到已配置为实现 TwinCAT 和 CCS 之间无缝通信的 CCS 文件时、我遇到头文件冲突。