This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:ePWM

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356211/tms320f280049c-epwm

器件型号:TMS320F280049C

您好、

ePWM 的 CMPA 影子寄存器的 FIFO 有多少?

此致

张安卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    为了说明这一点、我们通常不将这些寄存器称为"FIFO"、因为它们只有1个寄存器(1级)。 您参考的器件 TRM 是哪个版本? 最新版本中不存在此术语:

    SHDWxFULL 标志旨在显示影子寄存器是否已被写入。

    因此、对于 PWM 寄存器 、您只 需要知道有 "活动"寄存器和一些参数的"影子"寄存器。 使用影子加载功能时、您将写入影子寄存器、该寄存器随后会在发生可配置事件时加载到活动寄存器中。  您还可以在整个 TRM ePWM 一章中的许多图表中看到影子寄存器的可视化、如下所示:

    此致、

    艾里森