This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:tms320f280049c

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356263/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

请告诉我什么原因可能导致 DEVICE_DELAY_US (500)或任何其他延迟停止 TMS320F280049C。 代码是 board.c 的一部分。 该代码由 SysConfig 自动生成。

 

谢谢

Baruch einziger。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baruch:

    Unknown 说:
    请告诉我什么原因会导致 device_delay_US (500)或任何其他延迟停止 TMS320F280049C。

    您能澄清一下您的问题吗? 您是否看到器件卡在延迟功能中? 如果您在调试会话中查看"Disassembly"窗口、您是否能够看到器件卡在哪个指令上(即它实际上是在延迟环路中还是在 ITRAP 中)? 请记住、delay 函数是从 RAM 执行的、因此如果 RAM 被擦除或进行了某种程度 的复位、 程序可能认为该函数不再是程序所期望的函数。 用户可以使用"Disassembly"窗口来验证程序执行位置、从而验证这一点。