This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:将 CLA 项目合并到现有项目中

Guru**** 2450180 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355737/tms320f28386d-combining-cla-project-into-existing-project

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我想将 CLA 模块配置到我的 gpio_ex1_setup.c 项目中(示例)

请指导我如何在现有工程中配置 CLA 模块。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还是建议使用其中一个 CLA 示例作为起点。 您可以首先将 GPIO_ex1_setup.c 示例中的代码集成到.c 文件中、然后开始将功能移至要在 CLA 上运行的.CLA 文件。 相关示例可在[C2000ware install]/driverlib/f2838x/examples/c28x/cla.中找到 它们具有正确的链接器 cmd 文件和预定义符号、可以轻松编译 CLA 和 C28x。  

    下面链接的还有一些有用资源、您可以使用这些资源来了解如何为 CLA 编写代码:

    4.常见问题解答—C2000 CLA 软件指南

    控制律加速器(CLA)(TI.com)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    德拉尼