This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TI-CGT-C2000版本5.0.2

Guru**** 2535640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341872/tms320f28035-ti-cgt-c2000-version-5-0-2

器件型号:TMS320F28035

您好!

我需要使用 TI CGT C2000版本5.0.2的旧编译器来编译其中一个旧工程。 有人能帮我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    下面是 演练 、如果需要、我们必须选择较旧的编译器版本。

    此致、

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复。 我们已经做了和你说的一样的,但没有运气,我们找到的最旧的版本是5.1.6。  

    我们需要 TI-CGT-C2000版本5.0.2、因为该软件是基于很久以前的第三方开发的。 非常感谢您提供下载该编译器的链接。  

    此致、

    越南 Duc Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    我将与编译器支持专家取得联系、看看我们是否还有5.0.2版本。  

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    使用 v6.0是项目中最早记录的编译器、使用 v6.0会有什么问题? 您为什么需要 v5.02? 您应该能够使用任何编译器版本来编译和运行工程。 许多客户会这样做。

    此致!

    马瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ryan Ma 尝试使用较新版本的编译器后、我无法生成与我的硬件兼容的.mhx 文件。 正如我之前所说的、我们正在使用一家第三方公司10年前开发的工具、因此、我们需要完全是5.0.2版本来编译他们的程序。 请您提供该版本吗?  

    谢谢!

    越南 Duc Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    在获得许可的情况下、您可以提供.map 文件还是通过某种方式来确认您原来使用的 是 TI CGT C2000版本5.0.2? 一旦这一点得到确认、我将能够提供。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Ma:

    请在此处找到一个可执行文件。

    e2e.ti.com/.../5078.hex2000.rar

    此致、

    迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DUC:

    感谢您的确认、我将通过电子邮件向您发送5.0.2版本。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    很高兴我能提供帮助。

    此致!

    马瑞安