This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:F280039C-Q1自检库

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354868/tms320f280039c-q1-f280039c-q1-self-inspection-library

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
迪亚尔斯、
是否有可用的 F280039C-Q1自检库? 功能安全认证的详细说明。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 中有一个库(在 libraries/diagnostic/f28003x 下)、可提供多种安全机制的参考实现。 还有一个针对 CLA 的自检库、可应要求提供。 有关请求库的更多详细信息、请 单击此处。

    惠特尼