This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:内置 ADC 的实际采样精度是多少

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355899/tms320f2800137-what-is-the-actual-sampling-accuracy-of-the-built-in-adc

器件型号:TMS320F2800137

此产品的实际采样精度是多少? 我们已在规格表中看到12位、想问实际可实现的采样精度是多少以及可以实现多少位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    ADC 是一款12位 SAR ADC。 数据表提供了有关此器件静态和动态误差限制的详细信息。 如果您指的是动态性能、则数据表中有一个 ENOB (有效位数、考虑到 SNR)规格。 我们还提供了基于每个引脚显示 ENOB 的图形。

    此致、
    伊袋