This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:SFRA

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356774/tida-010054-sfra

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件:SFRA

我目前在探究 C2000系列 TI 微控制器。 我对 SFRA 有一些疑问。 在 FRA 设置中、如果我们运行受控体模式、它将提取受控体的信息。 如果我将 sfra.csv 上传到补偿设计器、并选择双极点 -双零点补偿器、则极点和零点值将使用 SFRA 中提供的数据自动更新。 文本文件。 您能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    将 SFRA 数据加载到补偿设计器中后、受控体函数会更新。 在补偿设计器中、控制器的极点和零点是预定义的。 您可以修改它们以获得所需的闭环性能。
    然后、您可以采用这些极点和零点、并使用它们更新软件。 这需要手动完成。 然后、您可以测试控制环路的行为是否符合预期。

    此致、

    安德烈

    亚斯