This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TMS320F2800157-Q1 JTEG 断开连接问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356622/tms320f2800157-q1-tms320f2800157-q1-jteg-disconnection-issue

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157

我正在使用 TMS320F2800157EVM Launch Pad 连接到电机控制器上的 TMS320F2800157。 在24V 到48V 的较高电源电压下、JTEG 会断开。

高达30V 时可以正常工作、但对于48V 时、我无法调试 JTEG 会断开连接。

调试器上是否有已知在高噪声环境中更可靠的设置? JTAG、SWD 模式、CTAG? 或者我能否更改任何其他设置以提高抗噪性能?

我在调试期间监控了复位引脚 XRSn、请建议如何解决该问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhu,

    最初、您可以执行一项操作来帮助调试器连接抗噪。 LaunchPad 上的默认连接为 cJTAG、因此建议使用4引脚 JTAG。 2引脚 cJTAG 是双向的、更容易受到系统噪声的影响。 有关启用需要焊接一对0欧姆电阻器的 JTAG 的信息、请参阅 LaunchPad 用户指南。

    此致、

    彼得