This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:如何将2837x 示例代码移植到28386S

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350608/tms320f28386s-how-to-port-2837x-sample-code-to-28386s

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

当我在中更改 CPU 类型时、

\device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD_USB_flash_kernels>

至 TSM320F28386S 并构建它、我得到了一个错误。

我可以采取哪些步骤来解决这些错误?

我希望它能与 TSM320F28386S 配合使用。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、  

    对于 F2838x,闪存 API 库位于  \libraries\flash_api\f2838x\C28x\lib

    需要将此库添加到工程中、而不是 F021_API_F2837xD_FPU32.lib 文件。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的答复。

    我使用了我收到的反馈、但无法解决问题。
    下面我向您发送了当前错误。


    此外,因为您将文件发送到私人消息。
    请检查一下。

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、  

    请尝试包含 F2838x_C28x_FlashAPI_FPU32_COFF.lib、因为您要对象的输出格式设置为 COFF。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我加入了你给我的代码。
    我有一个类似于图片中那个的错误。


    所以我删除了" Fapi_User scholeFunctions_c",并能够成功构建。
    是这样吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、  

    很抱歉,因为响应的延迟, 我不在办公室,所以不能更早得到这件事。

    看起来像  Fapi_User edcomments c 已经包含在 Flash API 库中,因此您可以将其从项目中删除。

    此致

    西达尔特