This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:利用 TMS320F280025为 PWM 控制策略使用多个比较值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356482/tms320f280025-using-multiple-compare-values-for-pwm-control-strategy-with-tms320f280025

器件型号:TMS320F280025

我目前使用的是 TMS320F280025芯片、需要实施利用四个比较值的 PWM 控制策略。 目前、似乎只有 CMPA 和 CMPB 可以设置动作限定器输出来改变输出方波电压极性。 我正在寻找一种还可以使用 CMPC 和 CMPD 来触发输出方波电压极性变化的方法。 是否有任何方法或替代方法可以使用所有四个比较值来修改 输出 方波电压极性?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有 CMPA 和 CMPB 值可以用于动作限定器事件、CMPC 和 CMPD 不能用作动作限定器

    您可以选择使用 T1、T2或软件强制事件作为操作限定符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要4 CMP 做什么?

    我始终尝试用上下计数对称地设置 PWM、这样我就有两个 CMPS。 因此、当该计数器递增一次时、当它递减一次时。 与 PRD 和 ZRO 一起,这对我来说永远是足够的,除了一次。
    在不足的情况下、我有一个并联的内部 PWM (未连接到 GPIO)、它仅控制一个中断、在该中断中、我在软件端更改实际 PWM 的输出。 这在时间上并不完美,但是可行的。

    但这都是一个您想对 PWM 做什么的问题? 然后、我们可以看到它是如何实现的。

    此致
    利昂