This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:LOSPCP 分频器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357239/tms320f28386d-lospcp-divider

器件型号:TMS320F28386D

尊敬的专家:

在我的项目中,我给 CPU1分配了 SPI 的最大用户,给 CPU2分配了 McBSP 的最大用户。

我想通过修改  LOSPCP 寄存器中的字段 LSPCLKDIV 来改变这些外设的频率。

  CPU1.SYSCLK 和 CPU2.SYSCLK 之间是否共享 LOSPCP 分频器 

我可以   为 CPU1.SYSCLK 设置一个 与 CPU2.SYSCLK 不同的 LSPCLKDIV 值 吗?

我希望我的问题是清楚的...

此致、

贝尼托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benito、

    LSPCLK 分频器 对于下面显示的所有外设通用

    模块的所有权不会改变时钟频率输入、因为它仍然与 SPI、SCI 和 McBSP 使用的 LSPCLK 相同/通用。

    您可以控制特定于外设的时钟配置、以更改外设的有效内部时钟

    如下面的屏幕截图所示:  

    谢谢。
    普拉森