This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:闪存速度

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356881/tms320f28p650dk-flash-speed

器件型号:TMS320F28P650DK

尊敬的专家:  

在数据表或 TRM 上哪里可以找到 C2000器件的闪存速度?  

此致、

埃里克·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能就这个问题提供更多背景信息吗?  您是否在问从闪存运行时、CAN 代码的执行速度是多少?

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    您是否在询问从 flas 运行时 CAN 代码的执行速度如何

    是的、这就是我的意思。 比如 CPU 在200MHz 下运行。