This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:通过 ECAP 找到频率干扰

Guru**** 2870410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356513/tms320f2800137-found-frequency-glitch-through-ecap

器件型号:TMS320F2800137

我们将通过 ECAP 模块获得霍尔传感器的感应频率。 从0到50Hz、有时我们得出的值不正确。 同样的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    问题何时发生? 何时确定不正确的值? 是否仅在特定频率下发生?

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电机以恒定速度运行时、时间 HA  和 HB 值有时出错。 其中 Ha 和 Hb 作为

    HA =(int32) ECap1Regs.CAP3 -(int32) ECap1Regs.CAP1;
    HB =(int32) ECap2Regs.CAP3 -(int32) ECap2Regs.CAP1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用任何输入资格? 这应该有助于消除进入引脚的输入、以防任何噪声信号导致 eCAP 读取不正确的边沿。