This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:EtherCAT 性能

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349221/tms320f28p659dk-q1-ethercat-performance

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

尊敬的专家:

我可以知道从 ESC 的邮箱到内存的最高速度吗? 多少资源(MIPS、内存...) ESC 在 C28内核中运行时的成本会高吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、  

    我们正在研究这一问题、您能否在4月18日星期四之前提供一些估计值。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    有更新吗? 另一个问题是、如果客户使用一个 C28内核来完成 EtherCAT 通信和电机控制、您是否评估了性能? 有任何风险? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:  

    我无法像我希望的那样为此提供专用带宽。 我最晚将在4月24日星期三回到你的身边。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    您有任何结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、  

    很抱歉回复太晚了、但我真的希望现在做一些基准测试、但我没能做到。  

    下面是之前执行的一些测试的结果、这些结果可在示例用户指南中找到。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢。