This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:硬件错误触发 NMI

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1355696/tms320f28388d-hardware-errors-trigger-nmi

器件型号:TMS320F28388D

您好!

参考手册说明有几个硬件错误会触发 NMI、如图所示。

"硬件错误"是否表示硬件有缺陷?  部分中提到的所有错误是否都是硬件缺陷造成的?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些是硬件缺陷、但其中一些也可能是软错误、可能会由于噪声或 EMI 而引入、并且可能不是永久性缺陷。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 哪些是永久性缺陷?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如内存位单元永久卡在0或1 、或某些模拟通道具有 EOS (电过应力)的永久故障持续时间。

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     闪存可校正错误是否超出阈值以及 RAM 可校正错误是否超出阈值是否属于硬件缺陷? 基本上、我们都是尝试确定什么是硬件缺陷错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视情况而定。 如果错误位于某个修复位置并且始终发生、则可能与硬件缺陷有关。 通常、如果有许多可校正的错误、则可能是器件的运行条件不正确导致的。  

    维维克·辛格